This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:悬空 GND 损坏 XTR305

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902525/xtr305-damage-to-xtr305-by-floating-gnd

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件:LMV324LM324

以下电路已通过 Vin = 24V 供电、Ax 已通过 DVM 在电流测量模式下连接到电源0V。 意外情况下、电路的 GND 连接保持悬空、本应连接到电源0V。 通电后、DVM 展示了流经 Ax 的大约41.5mA、因此 IC 已损坏。 可以解释一下 IC 的故障模式。