您好!
我尝试使用 THP210放大器来获得全差动放大器。 我遵循了 TI FilterPro Desktop 设计的。
这是提供的原理图。
这是 Altium Designer 中实现的原理图。
这里是实现的布局
在上一个图像平面中、+5V 和平面 GNDA 处于隐藏状态。
我将 GND 连接到 IN-、正弦波介于0.5V 和4.5V 之间、平均电压等于2.5V 和50Hz 的频率、如图所示。
这是 THP210输入端的信号
这里是输出
运算放大器似乎已堆叠。
我的设计有什么问题?
提前感谢您的建议。