This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4348:上电电路输出具有6.5ms 过冲、不知道是什么导致的?

Guru**** 2503345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967574/opa4348-power-on-circuit-output-has-6-5ms-overshoot-do-not-know-what-caused

器件型号:OPA4348

上电电路输出具有6.5ms 过冲、不知道是什么原因? 请帮助我进行分析。

电源:24 v-DCDC-5 v-LDO-3.3V

5V 基准芯片3V-1.5V VREF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    在上电后、让 OPAMP 有一段时间保持稳定。 因此、在上电后、一个位过冲是完全正常的。

    如果过冲持续时间更长、则可能是电路中由 Rs 和 Cs 形成的时间常数。 遗憾的是、我在您的原理图中看不到任何组件值。 因此,我不可能给出更具体的答案:-(

    C14和 C20很危险。 它们会侵蚀相位裕度、并可能导致不稳定。

    您能否发布完整的原理图? 更多细节,更多帮助:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     下图显示了电路每个组件的参数。 在测试期间、辅助的后端连接到后级、并且没有其他负载、因此它直接进入 MCU AD 采样引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    120k 和100nF 低通滤波器形成12ms 的时间常数。 因此、我认为过冲只能通过减小该时间常数来降低。

    不幸的是、还有另一个问题。 您的电路不稳定。 相位裕度仅为26°:

    e2e.ti.com/.../carl_5F00_opa4348.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carl、

    我要取下1n 电容器(C20)并添加这个缓冲器:-)

    e2e.ti.com/.../carl_5F00_opa4348_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    请告诉我们您是否能够实施凯的技术、以及它们是否在任何程度上缓解了您的问题。  您是否在运行的其他时间看到问题?  如 Kai 所述、在上电期间输出可能会出现过冲。  我也建议删除 C20和 C14、并考虑 Kai 的缓冲器建议。  连接在输入端的电容器往往会导致稳定性问题。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您对这个问题的帮助!

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我还应该提到的一点是:一旦您决定电路、最好独立检查两级的稳定性、以确保两级都是稳定的。  

    第一阶段将需要一个更复杂的程序、如下面的 Kai 所示。  您可以复制他的电路或从 Tim Green 的演示文稿"DualFB Beta_plus and Beta_minus RevD.pptx"中了解有关该方法的更多信息。  第二级更简单、可以使用 TI 高精度运算放大器稳定性实验室中所示的方法来完成

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我们上次听到您的声音已经有一段时间了、我将假定您的问题已经解决。  我希望情况确实如此。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、
    Daniel