This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6517:结至外壳而不是结至空气中是否有热阻值?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965433/lmh6517-is-there-any-thermal-resistance-value-from-junction-to-case-instead-of-junction-to-air

器件型号:LMH6517

是否有人可以帮助检查此器件的结至外壳是否有热阻值? 我在数据表中仅找到 θ J-A。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将发送请求以获取 LMH6517封装 WQFN 的热性能测量结果。 这通常需要1-2周、但可能会由于即将到来的假期而延长

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      LMH6517封装 WQFN、RTV 的热测量已完成:

              

      谢谢、

      Sima