This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:用于测量1uA 电流的高精度电流感应运算放大器

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA355, THS4631
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967236/tlv521-high-precision-current-sense-op-amp-for-measuring-1ua-current

器件型号:TLV521
主题中讨论的其他器件:OPA355THS4631

大家好、

我想得到您对以下客户请求的建议、因为我在下面看不到其他数据表中有关我们客户的完整要求的转换率信息:

客户需要满足以下参数的电流感应运算放大器、

应包含3nA 的输入偏置电流
输入失调电流为0.07nA
输入失调电压为±15uV (最大值)
压摆率为300V/us。

要求是感测1uA 电流、并需要低输入偏置电流、低失调电流和低输入失调电压、最小值与相同。
和更高的压摆率。

请告诉我为客户提供的最佳建议。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    如何测量电流? 低侧、高侧? TIA 甲基二极管? 电流范围是多少?

    您可以发布原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    根据单独指定的参数、OPA355/6或 THS4631似乎是合适的选择。 是否有带宽要求? 正如 Kai 提到的、原理图很有用。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Hasan、

    感谢您对此主题的支持。

    我今天刚收到客户的回复、所以很抱歉我的反馈延迟了。
    以下是我在分享您的信息后从客户那里获得的信息:

    要测量的电流仅为高侧、测量电流为1uA 至1A。

    电流需要在电流从 LDO 流过5V 电源轨到 IC 电源引脚时进行测量。


    请告诉我您的意见  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    如果客户希望使用20V 的总电源、则 THS4631将仅是满足您所有要求的器件。

    最棒的

    Hasan Babiker