This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A73:TRF37D73一路走? 和电源输入。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73, TRF37A73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966259/trf37a73-trf37d73-one-way-out-and-power-input

器件型号:TRF37A73
主题中讨论的其他器件:TRF37D73

高男士、  

我有2个与 TRF37D73相关的问题:

-我想增加 DECT 模块的输出功率,此模块的最大射频输出为23dBm (根据调节),但可以限制为任何值。

对于我们可以超过限制的特定应用、我们希望达到30dBm。

根据数据表、TRF37A73的最大输入为10dBm、因此如果我计划将射频输出功率限制为10dBm、并且 TRF37A73输出应大约为30dBm。

是否有人可以确认这是可行的? DECT 正在使用 GFSK 调制、它是否会影响 TRF37D73的工作方式?

-由于使用相同的射频 DECT 模块连接进行传输和接收、我想知道 TRF37D73是否在回无线电模块的路上阻止天线捕获的信号?

感谢你的帮助

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    -是的、输入可限制为10dBm、但 输出 P1dB 设置为16.5dBm、因此您将无法实现所需的30dBm 输出。

    -是的、TRF37D73将在返回的路上衰减信号。 可以在数据表的图12中看到 S12曲线。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassan、

    感谢您的回答、因此压缩点 OP1dB 是您了解的最大输出功率、感谢您提供的信息。

    此致

    布鲁诺