This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:参考代码

Guru**** 2893690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965801/ina219-reference-code

器件型号:INA219

大家好、

请您与我分享 INA219参考代码吗?  
www.ti.com/.../INA219 )只有 EVM 参考代码,而不是 MCU 参考代码。

期待您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我们不能立即拥有此软件。 我正在寻找一些有用的东西、并将通知您进行更新。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter、期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    INA219EVM 使用 SM-USB-DIG 平台板、这是一个数据采集板。 我们的许多旧 EVM 使用此适配器/板将 I2C 或 SPI 转换为 USB 命令或从 USB 命令转换为命令。 您可以在此处了解有关该板的更多信息: www.ti.com/.../sbou098.pdf

    该板使用 TUSB3210、这是一款 USB 通用器件控制器。 SM-USB-DIG 板是一个独立板、可与多个不同的 EVM 配合使用、因此对 TUSB3210进行编程的代码不是特定于任何单个器件。 TUSB3210使用 SM-USB-DIG 板上的 EEPROM 进行编程、因此这是该代码的真正位置(请参阅所附链接的第3.3节)。

    我无法获取此固件、但我认为除了将 TUSB3210配置为通用 USB 控制器之外、它对其他任何事情都没有帮助。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们没有参考代码、对吧?

    我将与客户交谈。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    不、我们不会。

    此致、

    Peter