This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:散热焊盘连接

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967717/ina188-thermal-pad-connection

器件型号:INA188

您好!

关于 INA188IDRJR (8-WDFN 外露焊盘)、我想知道在将散热焊盘连接到 PCB 时有哪些建议。 在数据表上、除了应该将这个主题连接至 PCB 之外、没有关于这个主题的具体信息。  

对于单电源设计、是否应将其连接到(GND)接地层? 还是连接到用作散热器的浮动平面?

对于双电源设计、是否应将其连接到(GND)接地层或最低电位(-Vs)总线?

由于我希望获得最佳性能(最低噪声)和热稳定性(偏移漂移)、因此我希望获得此方向上的任何建议(以匹配数据表结果)。 对于2层 PCB、使用 GND (接地平面)作为散热焊盘而不是(-Vs)总线的散热器更有意义、因此欢迎对 PCB 布局提出任何建议。    

非常感谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该焊盘连接到 V–。 您可以将其焊接到浮动铜或 V–上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发帖。 Clemens 正确、请连接到 V-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Tamara