This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:AMC3330

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967693/amc3330-amc3330

器件型号:AMC3330

大家好、我将在反馈环路中使用此器件、如果该器件可以用于400Hz、我希望不使用此器件。 具有良好响应时间和调节的反馈环路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willie、

    AMC3330是用于隔离式电压检测的出色器件、具有超过300kHz 的带宽和不到3uS 的响应时间。 如果您有其他问题、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感觉这个部分将在反馈环路控制中使用。

    为了确定器件是否正确、应该查看哪些最重要的规格存在问题  

    输出感应电压为400Hz、我将使用 AMC3330器件对此进行采样、现在对于该输出电压频率、在选择反馈器件时、有一条很好的经验法则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willie、

    我想您意外地按了大写锁定。

    这适用于哪种应用?  

    需要考虑失调电压、增益和非线性等精度规格以及器件的隔离规格。

    本文将帮助您开始了解隔离规格: www.electronicdesign.com/.../introduction-to-isolated-amplifiers-and-modulators