This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:非对称电源?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967514/opa189-asymmetrical-supplies

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我们正在考虑使用基于 MEMS 的加速计的 OPA189。  在仿真中、SPICE 模型似乎对非对称电源有反感。 我想以+20、-5V 的电压运行它。 在 SPICE 文档中、我看到节点"0"的引用。  考虑到器件没有 GND 引脚、这似乎有点不合逻辑。  我想在仿真中、我必须运行+/- 18V。  这几乎不会提供足够的余量。  我们需要在7us 内将0转换为~17V。

圣诞节快乐!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件是轨到轨、所有型号都必须具有接地节点、但外部器件不具有接地节点。  

    应该使用非对称耗材,您能否发布 TINA 文件-使用色带中的小回形针

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 非对称电源在 OPA189上是正常的。 您是指 TINA 模型还是 P-SPICE 模型? 我假设是 P-SPICE 模型、在这种情况下、这是一个已知问题。 我们的 SPICE 专家知道这一点、并将其添加到他的列表中以解决问题并更新到网络。  

    同时、您能否尝试 TINA-TI 创建您的电路 :https://www.ti.com/tool/TINA-TI 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以共享 TSC 文件吗?

    Kai