This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]比较器的共模电压范围与输入电压范围

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967541/faq-common-mode-voltage-range-vs-input-voltage-range-for-a-comparator

比较器的输入电压范围和共模电压范围之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器(Op Amp)使用的输入共模电压范围(CMVR)的一个常见定义是反相和同相输入电压的平均电压。 这对于运算放大器是可以接受的、因为它们使用负反馈、输入通常保持在1mV 范围内。

    比较器很少有输入接近电压值。 比较器的大多数用例在输入引脚之间具有较大的差分。 虽然两个输入的平均值可能处于共模范围内、但其中一个输入的值可能超出输入范围规格。

    例如、输入电压限制为3.5V 的比较器、其中一个输入为4V 直流信号、另一个输入为2V 直流信号。 在运算放大器定义下、输入平均为3V 时有效。 但是、这是违反规定的、因为两个输入电压必须低于3.5V、并且4V 信号违反了输入范围规格。

    绝对最大输入电压范围指定了输入仅保持未损坏状态且在超出指定输入工作范围时性能不受保修的电压范围。

    总之、输入共模电压范围指定了每个输入的电压范围、以确保器件正常运行。 不要“平均”比较器的输入电压。

    请参考此 PowerPoint 幻灯片: