This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV3604:在激光雷达等飞行时间系统中何时使用比较器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967521/faq-tlv3604-when-to-use-a-comparator-in-a-time-of-flight-system-such-as-lidar

器件型号:TLV3604

我正在尝试实现具有成本效益的设计电路、以进行飞行时间距离测量。 我注意到、ADC 通常用于这些类型的设计。 我想知道何时在飞行时间系统中使用比较器。 我的设计仅需要距离作为输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 最适合复杂测量,而比较器用于计算简单测量。 由于距离是本设计的重点、因此我们建议使用高速比较器。 德州仪器(TI)具有 LVDS 输出的最新高速比较器是 ToF 系统的一个出色比较器选项。 TLV3604仅有800ps 的传播延迟和1.5GHz (3.0Gbps)的高切换频率。 它具有600ps 的窄脉宽检测功能,输入过驱分散仅为450ps,因此是光学 ToF 系统中的接收器的理想选择。 与采用相同封装和引脚排列选项的类似比较器相比、该器件具有良好的规格、并且可轻松替代已在其接收器路径中使用比较器的 ToF 系统。

    总之、一个良好的经验法则是、如果您不需要除距离以外的任何测量、在这种情况下、强烈建议将比较器解决方案作为 ToF 系统中接收器的一部分来使用。 与 ADC 相比、它更易于集成、并且能够以显著降低的成本精确测量更大的距离。

    如需进一步说明、请浏览此应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/SNOAA63