This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV602:LM602

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV602, OPA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967128/lmv602-lm602

器件型号:LMV602
主题中讨论的其他器件: OPA2320

我们需要使用LMV602做一个buffert用来加在示波器探头前面,测量板上的信号;需求:μ A

高输入阻抗,电阻 μ A

低寄生电容,电容;μ A

但是从TI的datasheet里我们只能看到bias μ A 输入电流;

请问,μ A/1 μ、是否就是用Vcc 偏置输入电流=电阻?μ A

2、输入的寄生电容多少呢?数据手册没有介绍。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用英文发布您的问题、以便我们可以为您提供最佳帮助、或使用 E2E 中文论坛、网址为    

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA2320似乎是一个很好的选择:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。 我注意到、在 OPA2320中、输入电容约为4~5pF;

    您是否拥有 LMV602的数据、因为我现在拥有 LMV602。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有 LMV602的输入电容规格。 但是、让我们看看 PSPICE 模型说什么:

    e2e.ti.com/.../user_5F00_lmv602.TSC

    e2e.ti.com/.../user_5F00_opa2320.TSC

    无保修:-)

    Kai