This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:作为放大器的 LM358具有较大的放大误差

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358B, LM358, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966701/lm358b-lm358-as-an-amplifier-has-a-large-amplification-error

器件型号:LM358B
主题中讨论的其他器件: LM358LM7705

您好,先生。

e2e.ti.com/.../FA-FORM-huntkey-_84766F522C67_.xlsxLM358B 用作放大器来检测250A 的电流、但+/- 5A 的实际偏差太大。 总共使用了200K、只有150个部件存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    在不知道组件值的情况下,很难说任何有用的东西:-)

    我将删除 CA27、CA28和 CA31。 它们正在减小相位裕度、并破坏 OPAMP 的稳定。 因此、运算放大器的行为可能会很奇怪、甚至会振荡。

    您能否提供有关该电路的更多详细信息?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai

    感谢您的回复。

    请告诉我如何测试 LM358B 是否出现故障? 我需要测试哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    电路是否存在测量电流非常低的问题? 这可能意味着 LM358的输入失调电压存在问题、或 LM358的线性输出电压范围受限、因为输出进入饱和状态。

    您可以断开分流器并输入测试电压、该电压模拟测量电压(测量分流器上电流的压降)。

    最后、一种补救方法是添加 LM7705、以使 LM358的输出完全向下摆动到0V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的帮助。  

    您好 Gabriel、

    /-5A 电流对应的输出电压变化是多少? 例如、输出端100mV 的变化表示电流变化为+/-5A。

    电路的增益是多少?

    分流电阻器的值是多少?

    最好提供一个包含标记为 Kai 所述组件值的原理图。

    谢谢、

    Tim Claycomb