This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV9022:如何保护48V 电池免受过流和欠压影响

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9022, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967312/faq-tlv9022-how-to-protect-48-v-batteries-from-overcurrent-and-undervoltage

器件型号:TLV9022
Thread 中讨论的其他器件: TL431

我想保护48V 锂离子电池免受欠压和过流的影响。 这些类型的电池的电压值不能低于其额定值、放电电流不能高于其额定值。 双比较器设计是否有可同时实现欠压和过流保护的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据了解、某些类型的高电压电池以这种方式工作。 使用具有输入故障检测功能的 TLV9022双路高速比较器是此类应用的出色比较器。 该特定器件的故障保护功能允许输入高达5.7V、有效电源电压为3.3V。 这意味着可以将输入电压基准设置为更高的电压电平、从而提高精度。

    对于任何具有低压器件的高压应用、一个要求是比较器电源的固定电压基准。 这可以使用 TL431并联基准来实现。 建立固定电压基准后、TLV9022的第一个通道用于欠压保护、而 TLV9022的第二个通道用于过流保护。 在所指的和配置中、通过将两个开漏输出短接在一起来组合两个比较器输出。

    请参阅此应用手册 中的已实施解决方案和进一步说明:https://www.ti.com/lit/pdf/SNOAA65