This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:如何处理未使用的引脚?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966823/opa2188-what-to-do-with-unused-pin

器件型号:OPA2188

大家好、

客户询问 OPA2188的未使用引脚。

如果我们只使用电源轨 B、我们应该将引脚1/2/3保持悬空、还是必须将其连接到 GND?

或者会出现一些问题、我们应该注意吗?

感谢你的帮助。

此致

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入不应悬空。

    最简单的电路是电压跟随器、即将 A 连接到–IN A、将+IN A 连接到共模电压范围(VCM)内的任何电压。 (允许 V–、但高于负电源轨的电压可能会导致电源电流略低。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我们已经在这里讨论了这个问题:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你能抽出时间。

    我想确认一些要点。

    如果我将"+INA"连接到"V-"(如下所示)、为什么电源电流会更低?

    此外、如果我将"V-"接地、  如果未使用电源轨 A、我是否仍可以将"+INA"连接到"V-"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我将"+INA"连接到"V-"(如下所示)、为什么电源电流会更低?

    我们没有说过,但恰恰相反:-)

    它不仅是这里计数的输入电压、而且是输出电压。 您不应强制电压跟随器的输出级完全摆动至 V+或 V-(也称为电源轨)。 由于输出永远无法完全摆动到电源轨、因此输出级将完全开启、以尝试实现这一目标。 这会导致电源电流增加。

    因此、为了正确偏置未使用的运算放大器、请将其作为电压跟随器(输出到输入)连接、并将+input 连接到电位

    位于允许的共模输入电压范围内

    并同时对其进行处理

    2.允许输出在线性输出电压范围内摆动。

    因此,对于 OPA2188,我要将未使用的运算放大器的正输入(作为电压跟随器接线)连接到电位范围((V-)+100mV)... ((V+)-1.5V)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的帮助。  

    此致

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai