This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:LMV358放大器响应迅速

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965119/lmv358-lmv358-amplifier-respond-quickly

器件型号:LMV358

我们需要快速切换放大器的电源。 但我们发现放大器输出信号将有大约84ms 的延迟(二次放大)
您是否有能够快速响应的放大器或其他设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    我认为延迟来自(R5 + R7) x C6 = 35mS (最坏情况)形成的时间常数、而不是来自 OPAMP 本身。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行快速仿真后、Kai (再次)是正确的。 在 TINA (附加文件)中运行最坏情况仿真、将电容器值从1U 降低到10n、这极大地加快了响应速度。

    最棒的
    Jerry

    e2e.ti.com/.../lmv358_5F00_amplifier_5F00_response.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    谢谢~

    我们将对其进行测试。

    BR

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们将电容(C6)从1U 更改为1n。  

    似乎没有大的改善。

    还有其他建议吗?

    BR、

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们将电容(C6)从1U 更改为1n。  

    似乎没有大的改善。

    还有其他建议吗?

    BR、

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    C5也应减小。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    它现在是否起作用?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    C5=1n、

    请参见下图。

    您解决了我们的问题、我们将检查频率响应、下一步
    都是如此。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai