This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM306:查找1) SPICE 模型和2)推荐的替代产品

Guru**** 2521200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM306, LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966671/lm306-looking-for-1-spice-model-and-2-recommended-replacements

器件型号:LM306
主题中讨论的其他器件: LM311

目前、我们在测试盒中使用了这个旧设计。 我需要对其性能进行仿真、并建议在必要时进行更换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arrian、

    我们没有 LM306的模型、并且很可能没有模型、因为它已经过时了。:)

    如果您需要接地参考输出、最接近的"现代"替代产品将是 LM311。 尽管它有点慢(120ns 与30ns)。

    您是否需要速度(<100ns)或电源电压(>5V)? 该速度范围内的大多数电流器件都处于5-12V 电源范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    对于此特定测试装置、我们使用-6V 至+12V 电源范围、因此关键是保持该功能。 速度降低4倍不应成为一个主要问题、因为我们可以将代码更改为以更大的 T 采样  

    谢谢、

    Arrian