This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA196:针对&quot 的器件额定最小值和最大值;输入电压噪声密度"

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966365/opa196-device-specified-min-and-max-for-input-voltage-noise-density

器件型号:OPA196
主题中讨论的其他器件: OPA1656

大家好、

我的客户只是在寻找 指定最小和最大值的放大器、以实现"输入电压噪声密度"(尤其是最小值)。

需要最小值(或变体数据)来从卷带中拾取具有更好特性的器件。

您是否有任何器件满足此类要求?

他们在应用中使用了 OPA111、但已停产。 如果 器件具有类似的特性、则会很好。

我看到过以下帖子、但 OPA196中未指定最大值和最小值。

e2e.ti.com/.../877288

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果直流精度不太重要、但您需要低电流噪声 FET 输入器件、您可以查看 OPA1656 -更多是音频器件、但 JFET 输入的电压噪声真的很低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    您是指宽带噪声还是1/f 噪声? 我们仅规范典型值、因为统计分析中没有最小值和最大值。 为了指定最小或最大数量、必须对生产中的每个单元进行测试、这将非常昂贵。  

    噪声性能可能因工艺而异。 宽带噪声在两个方向上都可能比典型值高30%。 1/f 噪声可以是原来的两倍甚至三倍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alani-San、

    你是对的、我应该把这些信息放在我的帖子中。  客户感兴趣的是10Hz 时的1/f 噪声。
    正如 Steffes-San 所说的、JFET 输入放大器可能是很好的选择、符合这些要求。  

    您是否有 PAMP 方面的任何建议?  

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    感谢您的澄清。 通常、零漂移放大器可提供最低的1/f 噪声(0.1Hz - 10Hz)。 要了解有关零漂移技术的更多信息、请阅读此简短技术手册 :https://www.ti.com/lit/an/sboa182b/sboa182b.pdf

    您可以在以下位置找到我们的零漂移放大器列表: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p2192=Zero%20Drift