This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:提供 INA228-Q1

Guru**** 1127230 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228-Q1, INA228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954200/ina228-q1-ina228-q1-availability

器件型号:INA228-Q1
主题中讨论的其他器件: INA228

 INA228-Q1何时公开发布? 您现在似乎只能订购样片、显然目前只有56个样片可用。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    很遗憾、我无法分享预期发布日期。 但是、如果您在最终版本之前需要更多器件样片、我可以让您与营销团队联系、以了解您的选项。  我已向您发送了一个朋友请求 vie e2e、以便您可以给我发送一封私人邮件、告诉我您是否希望我与营销团队联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Mitch、

    我还想了解更多有关 INA228-Q1可用性的信息。
    我们目前正在进行一项新设计、其中 INA228-Q1非常适合。

    是否有可能获得样片?

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我已向您发送了一个朋友请求 vie e2e、以便您可以向我发送私人邮件、我们可以在其中讨论您需要多少个样片以及何时需要多少个样片。 此外、如果您愿意、我可以与营销团队联系、以便您 了解样片的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、米奇

    我们处于相同的位置-请您也能给我留言吗?

    谢谢、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    是的、我已经向您发送了一个朋友请求、以便我可以向您发送私人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    我们有一个使用 INA228-Q1的新项目。 我想知道、如何订购样片来组装原型。

    谢谢、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    我也向您发送了朋友请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很难等到我的手拿这些宝石。

    我一直在为这个设计一个更加分立的解决方案-现在所有这些都在一个小型封装中完成。

    接下来、我们继续讨论其他事项、并将其作为占位符插入 BOM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 米奇

    您是否仍然接受 INA228-Q1的样片申请。

    我们已将其设计为即将推出的产品、但我们将在第一个原型中使用规格较低的引脚兼容器件。

    最好将真正的东西用于我们的第一个原型。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我已向您发送朋友请求、以讨论您的特定项目需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    我们处于相同的情况、如何申请 INA228的样片?

    此致、

    Sebastião μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sebastião、

    我已向您发送了一份油炸请求 、以讨论您的特定项目需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    可再次提供 INA228-Q1的样片。