This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:驱动以太网变压器和放大器;复杂负载阻抗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966407/lmh5401-driving-ethernet-transformers-complex-load-impedances

器件型号:LMH5401

需要有关使用 LMH5401驱动传输线路到以太网变压器和耦合到同一 TLine 的激光驱动器的帮助。 还需要进行布局审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您遇到了哪些问题?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 LMH5401来驱动以太网变压器(Rx)、我还使用相同的传输线路来驱动 LMH5401 VCSEL 驱动器(Tx)。 我不确定我需要哪种类型的网络来匹配连接所有传输线路的100欧姆差分阻抗的阻抗、并且仍然显示为变压器的100欧姆差分阻抗。 由于 VCSEL 驱动器、变压器次级绕组和 LMH5401 Rx 驱动器的输出阻抗共享同一个节点、因此网络分析有点棘手。 如果您向我提供了电子邮件地址、我可以向您发送原理图。 我能够进行仿真、但我担心反射、变压器耦合效率优化和 Tx/Rx 不对称、因为它是全双工 IP 通信网络通道。 是否可以为我的项目获得一些应用帮助。 频段为10MHz 至425MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    我通过论坛向您发送了一条直接消息。

    最棒的

    Hasan Babiker