This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491RGTEVM:来自3V3的15V 方波

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, UCC27517, UCC27537

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960203/ths3491rgtevm-15v-square-wave-from-3v3

器件型号:THS3491RGTEVM
主题中讨论的其他器件:THS3491UCC27517UCC27537

你好

在我的项目中、我尝试放大来自 FPGA 的3V3方波信号(T=100ns %50 DutyCycle)。 我的目标是通过放大来发出15V (>15V、<25V 将足够)的振幅电平信号。 我想在运算放大器输出上看到0-15V 方波。

我使用 VCC=25V、VEE=-5V、Rg=200ohm、Rf=1kohm 对 THS3491进行仿真、并在20V 电压下进行仿真。 我认为我的输出信号满足余量输入电压。 但我无法理解为什么在实际 PCB 上无法获得类似结果。  我缺少什么吗?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么选择 THS3491? 要获得方波、您可以使用比较器、如果需要高驱动强度、也可以使用栅极驱动器、例如 UCC27517 (15V)或 UCC27537 (30V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahbib、

    您能否澄清您从电路板上看到的结果? 您能否共享 TINA 仿真?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    下面的 TINA 电路和仿真、我接收到该波。 没问题。 但现在、我遇到了运算放大器的发热问题。 没有输出负载、但正在加热、两个电源(-5V、+20V)周围为30mA。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、您好、感谢您的建议。 我们希望同一电路具有不同型号的不同输出电压。 因此运算放大器适合项目。 但我会考虑您的建议。 再次感谢。  

    阿赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahbib、

    尝试此电路:

    e2e.ti.com/.../ahbib_5F00_ths3491.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahbib、

    您是在仿真中参考30mA 的电源消耗、还是在电路板上测量此电流?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    我在板上测量它。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我尝试更改了 R7和 R4、但仍然发热。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahbib、

    您是否添加了 R1并在 R1后面进行了测量(不是直接在输出端)?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahbib、

    它现在是否起作用?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    OPAMP 双向工作、但运算放大器仍在发热。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahbib、

    您是否在输出端添加了串联电阻器? 您要使用什么示波器来测量输出的阻抗、它是50欧姆负载吗?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahbib、

    请显示您的最新原理图。 请发布一张照片、其中显示了您对 EVM 板所做的修改。

    您可能在实验过程中损坏了运算放大器? 然后用一个新的检查:-)

    Kai