This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:增益级

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TLV3604, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958662/opa855-gain-stage

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: TLV3604OPA695

你(们)好。 您是否还会建议将 OPA855作为初始 TIA OPA855的增益级、或者您是否会提出替代器件?

提前感谢您。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否展示您的电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否帮助提供您的输入特性以及您尝试实现的总体增益?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasan,我对答复延误表示歉意。 有关详细信息、请参阅以下内容

    输入是一个"数字"信号、因为它用于(研究)通信应用。 光电二极管本身具有大约10fF 的电容、大约0.7A/W 的响应度将产生大约1-4uA 的光电流、初始 TIA 的输入电流形状只是一个二进制脉冲序列。 无需担心增益问题、因为我最初的想法是设计一个具有足够带宽的 TIA、以充分捕获此输入信号(OPA855、可能是2个)的基波、然后使用高速比较器对其输出进行平方运算(类似于 TLV3604数据表中的示例应用)。  

    非常感谢。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我对此处的详细信息感到困惑、如果增益不是问题、那么为什么在 TIA 之后添加以下 OPA855级? 此外、所需的带宽或上升时间是多少?所需的输出范围是多少? 您能否提供 OPA855 TIA 级的原理图?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasan,我很抱歉地说,根据这一消息,答复延误了。  

    如有必要、第二个 OPA855将为以下比较器提供足够振幅的输入; 它们将 OPA855设计为实现~650MHz 的带宽、这会将可获得的最大互阻抗限制为几千欧、因此在这些输入电流下、输出将为几 mV。 就输出而言、最好是 CML 或 LVDS。 从原理图上讲、它与 TLV3064示例光学接收器应用非常相似。

    此致、

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    为了避免我不得不猜测,请给我们一个完整的原理图:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    OPA855可用作下一级、但如果所需带宽为650MHz、则增益将限制在大约12V/V 如果需要更大的增益、而直流精度不是主要问题、则可以使用电流反馈器件、例如 OPA695。 这些器件可在不影响带宽的情况下实现大增益。

    最棒的

    Hasan Babiker