This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:VcmOUT 范围

Guru**** 2589075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966455/amc1311-q1-vcmout-range

器件型号:AMC1311-Q1

您好!

AMC1311B 故障电压约为2.7V/0.3V、VCMOUT 范围为1.39V 至1.49V

因此、当 VCMout 为1.39V 或1.49V 时、故障电压仍处于2.7V/0.3V 范围内、或者将高于2.7V、低于0.3V?

感谢您的申请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅电气特性表;V_Failsafe 作为参考。 最大故障安全输出电压为-2.5V。 该值可以分为两个部分、并添加/减去 VCMoutput 范围、以计算其绝对值。