This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:THS4631的 NC 引脚

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965517/ths4631-about-the-nc-pins-of-ths4631

器件型号:THS4631

尊敬的 TI 专家:

我想知道 THS4631、 我是否可以将其引脚1接地、引脚8连接到 VS+(即引脚7)? 数据表显示它们是 NC 引脚、我不确定 是将它们连接到接地还是正电源是否正常?

此致

亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图中所示的 Yatao、这些 NC 引脚上没有内部连接、应该可以按照您的建议进行操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

     Michael 正确、NC 引脚没有内部裸片连接。 您可以将 NC 引脚连接到任何连接(包括 VS+、接地或保持悬空)。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢!

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    请记住、引脚1靠近输入 THS4631。 引脚1的"过度"接地(抱歉我英语说得很差:-))可能会增加输入端检测到的信号接地杂散电容。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议。

    但我在整层上铺放了铜(连接到接地端)。 因此、输入及其轨道已被接地电位的铜包围。

    如果引脚1 接地、这是否会真正损害4631的稳定性?

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    您能给我们一个显示输入路由的布局片段吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    THS4631的 PCB 部分如下图所示。 U1是4631。 可以看到、较大的红色区域是顶层浇灌的铜、铜接地。 由于引脚1为 NC、我已将引脚1接地。  

    由于4631已经被铜包围、引脚1是否会导致不稳定性?

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    嗯、如果它现在已经与现有布局一起工作、那么将引脚1连接到接地平面将不会发生很大的变化。 但是、请查看数据表的图47、48和49、了解如何从反馈组件中移除接地层、不仅在同一平面中、而且在下面的平面中(尤其是)。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     

    感谢您的提示!

     

    祝您度过美好的一天!

     

     

    此致

    亚涛

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai