This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309

Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959077/pga309-pga309

器件型号:PGA309

你(们)好

我的客户将 PGA309用于传感器调节电路。

他想问 PGA309是否有内部锁存保护电路

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    PGA309没有 一个超过大多数放大器上标准 ESD 结构的内部锁存保护电路。  数据表第2页的绝对最大额定值表指定了器件在任何故障条件下都能承受的最大电压和电流、而不会损坏。  如果预计器件会承受超过这些额定值的电流或电压、则需要外部保护钳位/电路。

      《PGA309用户指南 》的第4.11节讨论了 ESD 和 EMI 保护。  本节的图4-20和4-21讨论了 PRG 引脚的外部钳位保护电路以及 EMI/RFI 滤波器的示例。  如这些图所示、VS 电源和 GND 上通常需要一个 TVS 二极管。  仪表放大器输入通常通过 RC 低通滤波器连接到桥式传感器。  RC 滤波器的串联电阻器可用于在故障情况下限制电流。  或者、肖特基二极管可用于钳制输入并在故障或过压情况下控制电流。  下面是几篇讨论输入运算放大器保护电路的文章。  同样的原理也适用于仪表放大器的输入。

     https://www.planetanalogue.com/signal-chain-basics-159-provide-robust-input-overvoltage-protection-for-amplifier-analogue-input-modules/#

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2012/09/17/protecting-inputs-from-damage-eos

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    谢谢你。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,谢谢。