This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:关于低噪声电流放大器

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA181, INA290, INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966189/ina240-about-low-noise-current-amplifier

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:INA301INA181INA290INA280

你(们)好

我正在寻找低噪声电流放大器。

  ADC 将在200kHz 周期内捕获电流检测数据。

因此、我们认为我们的要求是 CMRR 在200kHz 时具有良好的特性。

我认为 INA240A 具有良好的 CMRR 特性。

是否有任何其他具有更好特性的电流检测放大器?

但是、由于它使用3.3V 电源、我希望产品也可以在3.3V 时使用。

此致

Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    如果不需要 PWM 抑制功能、您可以查看其他高速电流感应放大器、例如 INA301、INA181。 如果是单向测量、您还可以查看 INA290、INA280。 但还有更多的可能性。

    下面是模拟电流感应放大器 选择工具的链接。 您可以根据自己的要求设置过滤器;它将有助于放大一些合适的候选项。

    此致、Guang