This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2140:输入电流噪声

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966374/opa2140-input-current-noise

器件型号:OPA2140

大家好、团队、

我的客户使用 OPA2140作为低噪声直流源的正放大器。 它们在数据表中未找到任何有关输入电流噪声的信息。 他们进行了一些测试、发现噪声很大程度上取决于输入引脚的电压和温度。 他们要求提供有关输入电流噪声的更多信息、以便更好地设计更低噪声的放大器。

我们是否有这样一份文件可以与他们分享?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Renan、  

    这些 JFET 输入器件实际上只有泄漏输入偏置电流、从最大10pA 数字可以通过 ROOT (2qIdc)或1.8fA/rootHz 来解决最大输入电流噪声-通常在大多数设计中不是问题、除非您使用高阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranan:

    Michael 是对的。 如果您有任何其他问题、请告知我们。 负责此系列器件的工程师在假日外出、因此响应可能会有点延迟。