This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2180:为什么不支持 OPA2180–40°C 至125°C?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2180, OPA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961063/opa2180-why-don-t-only-opa2180-support--40c-to-125c

器件型号:OPA2180
主题中讨论的其他器件: OPA180

大家好、团队、

我的问题是 OPAx180系列的温度范围。

该系列基于建议的工作条件支持-40°C 至125°C 的工作温度、但数据表的第一页描述了"双封装(OPA2180)的额定工作温度范围为–40°C 至+105°C"

为什么 OPA2180不仅支持-40至125C 的温度范围?
我们是否应该在-40°C 至105°C 的温度范围内使用 OPA2180?
建议的工作条件并不表示 OPA2180应在-40°C 至105°C 的温度范围内工作。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaishi-San、您好!

    OPA2180将在-40至125C 的环境温度下运行、正如建议运行条件中指定的那样。

    您看到环境温度范围为-40°C 至105°C (例如输入偏置电流)的规格表明、如果环境温度超出此范围(尤其是高于105°C)、器件可能无法达到指定的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    让我补充一个问题。

    温度差是否来自封装差? 还是晶圆差异?

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaishi-San:

    OPA2180和 OPA180/4180之间的差异很小、导致不同的输入偏置规格。 但是、该系列中的任何器件(任何通道数和封装)的工作温度都高达125C。