This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 PGA281EVM 的问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281EVM, PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966288/question-about-the-pga281evm

器件型号:PGA281EVM
Thread 中讨论的其他器件: PGA281

我们有一个德州仪器 PGA281EVM 模块。 每次测量期间、LED (误差)都会亮起。 所有器件均由+/- 15V (J5、J10、J9)供电。 在初始测试期间、我们将+15V 连接到 TP1、在 TP1和 TP4之间连接10 Ω 电阻、在 TP4和接地之间连接1千欧电阻。 在放大器的输出端、我们观察到电压会根据设定的增益(尽管不符合增益比)而变化。 当+15V 电压未施加到 TP1时、LED 熄灭。 请帮助我们解决此问题。

此致、
Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    当您将 PGA281的 TP1 (INP)连接至+15V 电源时、仪表放大器的输入超出允许的输入电压范围。  

    (INP)和(INN) PGA281输入都必须保持在允许的输入范围内、这至少是 VSP/VSN 电源轨的2.5伏。  如 Kai 所强调的那样、PGA281输入电压范围技术规格显示在上面的 POST 上。  如果使用 VSP=+15V 和 VSN=-15V 为器件供电、INP 和 INN 绝对电压不得超过以下条件:

    (VSN)+2.5V < INP <(VSP)-2.5V 或等效-12.5 < INP <+12.5V

    在这种情况下、由于您要将 INP 连接到+15V 并且已经将电源 VSP 设置为+15V、PGA281超出允许的输入电压范围、并且误差标志打开。

    谢谢、此致、

    Luis