This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA211:INA211应用问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966128/ina211-ina211-application-questions

器件型号:INA211

您好、支持团队  

VCCS1=11V

12V=12.3V

12Vf=12.6V

分流 电阻= 0.1m Ω

最大输出电流:160A

0.1m×160*500= 8V

12VIO=8V

基于以下应用电路、  

我有几个问题  

输入滤波器 C607、C610和 C611的合适值是多少

该应用的最大输出电流是多少? INA211是否支持160A 输出电流  

3.是否有副作用?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    1. C607与电阻 R601和602形成差分低通滤波器。 这里没有"正确"的值、但应根据客户想要用于噪声整形的 A 滤波器值进行选择。 C610和 C611根据相同的标准构成共模滤波器。 通常、如果客户不需要在输入端进行滤波、所有这些都是可选的。  

    该应用的最大输出电流是多少? 我假设您在这里是输入电流? 是的、器件应该能够处理这一问题、因为电流实际上不会进入器件。 这里更重要的问题是确保100uohm 分流器能够承受这种情况。 160A 时、160^2*100u = 2.56W、因此请确保选择能够处理此功率耗散的分流器。

    这里的主要问题是控制我在第2部分中讨论的产生的热性能、这是这种使用案例的典型问题。

    此外、我建议取消选择 C606、因为该反馈可能会对放大器产生不良影响。 输入线路应与分流器连接开尔文、并进行隔离以实现最佳性能。 如果客户通过 C607、601-2应用输入滤波器、则此处很可能不需要输出滤波。

    您好、支持团队  

    VCCS1=11V

    12V=12.3V

    12Vf=12.6V

    分流 电阻= 0.1m Ω

    最大输出电流:160A

    0.1m×160*500= 8V

    12VIO=8V

    基于以下应用电路、  

    我有几个问题  

    输入滤波器 C607、C610和 C611的合适值是多少

    该应用的最大输出电流是多少?  INA211是否 支持160A 输出电流  

    3.是否有副作用?

    非常感谢