This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD135:输出电压(最小值)

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966338/tipd135-vout-min

器件型号:TIPD135
Thread 中讨论的其他器件:PGA281

您好!

我想在第4页的 tidu033.pdf 上询问有关 Vout(min)的信息。

为什么它是10mV? 我认为我理解 Vout (max)为4.9V ,因为 PGA821输出可以摆动到 VSOP (在本例中为5V)- 0.1V。 但我无法找到该 Vout (min)

此致、

Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    在 PGA281、分流测量、 高侧电流感测设计中、这些计算用于设置最大增益并确保充分利用器件的线性工作范围、其中该设计所需的增益取决于放大器、分流电阻器、 和负载电流范围。

    如前所述、要计算最大负载电流的最大增益、应将 VOUT (max)选择为4.9V、这在使用 VSOP=5V、VSON=GND 时接近于放大器的最大输出电压摆幅。

    为了计算最小负载电流的最大增益、将 Vout (min)电压选择为仅几毫伏的小电压;在这种特殊情况下、作者选择~10mV。  本质上、最小输出电压需要在几十毫伏的范围内保持较小、以确保充分利用器件的线性工作范围。  没有精确或严格的最小差分电压值。  然而、不能选择比10毫伏小得多的最小电压、或者测量将开始受到 PGA281的偏移和噪声等其他误差的严重影响、从而使得测量不可靠。    

    谢谢、此致、

    Luis