This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:平衡输出

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966092/ths4531-balanced-output

器件型号:THS4531

各位专家、您好!

我的客户对 THS4531有疑问。 数据表中的图75按预期将增益公式设置为-RF/Rg。

它们的应用更接近图68、输入端接器为75欧姆。

他们想要了解的是如何在该放大器中设计平衡。  0.22uF/49.9欧姆 R 用于“平衡放大器”有何作用?  如果 Vin-上没有连接,那么为什么实施不是直流耦合,而 Vin-上的 Rit 是任何可以提供平衡的值?

谢谢、

康妮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮、您好!

     图中包括无连接 Vin-输入端的0.22uF 和49.9Ohm 的原因是需要平衡 FDA 的输入。 由于本文档假设 VIN+的输入来自交流耦合的信号发生器和50欧姆源、 然后、FDA 的正输入端会出现这种增加的阻抗、需要在 FDA 的负输入端复制这种阻抗、以减少反射并保持信号完整性。 如果单端源未进行交流耦合、则可以使用 Rit 在输入端实现平衡、这一点是正确的。 此图演示了从此 技术文章中获取的此案例:  

    链接的技术文章详细介绍了 FDA 的输入阻抗以及输入阻抗匹配的重要性。 如果您对此主题还有其他问题、请告诉我。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮,除了西米所说的,很容易想到这一点,就是希望 FDA 输出到 FDA 输入引脚的分压器保持平衡,

    通常、这些测试设置使用网络分析器、其中有一个大型阻塞电容可以回看该源。 因此、THS4531图-这更多是测试设置问题、而不是太多应用建议。