This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA830:[OPA830]关于传播延迟的查询

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966005/opa830-opa830-query-on-propagation-delays

器件型号:OPA830

大家好、

我尝试将 OPA830用于我的应用之一、并愿意了解我为方波脉冲模拟单位增益配置时的瞬态性能、如下所示。

我观察到、上升传播延迟与下降传播延迟有很大不同。  

是否有任何其他建议的放大器可以为我们提供更好的匹配、某些应用可能需要这些放大器?

此致、

Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上马纳萨、  

    您需要使用功能区中的回形针来插入图片或文件、首选 TINA 文件。 我猜您是压摆限制还是削波。、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我附上了下面的图片-抱歉。 我使用的是5V 电源、输入信号的摆幅为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这是测量值还是仿真值

    在任何情况下、您看起来都是使用输入为0V 的单位增益缓冲器。 这对于输入范围是可以的、但对于输出范围不是可以的、所有这些 RRout 器件都需要一点裕量才能运行-因此、本质上而言、在0V 输入和向上转换时、您是开环初始、然后必须先闭合环路才能提供延迟、  

    这里对此进行了很好的讨论、而且我在第20页的数据表中输入的直流电平转换旨在解决此问题、我们有时还在负电源引脚上放置一个小负电源以创建余量、  

    我还将此主题作为有关地球模拟的一系列文章的第一个主题、