This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 合适的运算放大器

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966192/suitable-op-amp

主题中讨论的其他器件:LM7332

您好!

 我有一个 CS0364874的案例编号。 情况如下:

我需要电压跟随器、但它应该是快速响应。 我们的输入信号可能非常低、例如20mV。 在收发器中、输入信号取决于距离、因此当增大距离时、信号会很小。

我们需要将信号从负反相为正。 换句话说、-100mV 脉冲信号转换为+100mV 脉冲信号。

顺便说一下、我们的输入信号介于20-150kHz 之间、因此反相运算放大器应在这些频率范围内工作。

我们检查了 LM7332、我们不必使用双输入。 我们需要单输入/输出运算放大器。 当我们看到响应时间时、它有点慢。 我们计划将运算放大器用于激光雷达系统。 因此、它应该是快速响应时间。 每个 ns 对我们来说都很重要。 它有助于我们将信号从负转换为正。 可能信号的频率约为100kHz、但占空比约为0.1-0.01%。 信号转换(增益= 1)尽可能精确。 我们正在等待您的答复。

您能为我们的设计推荐合适的运算放大器吗?

此致、

Ozancan Uğur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号的大小和边沿的速度有多快、即您需要什么压摆率? 100kHz 的0.01%为1ns。 (µs 12V/μ s = 12mV/ns 时、LM7332的压摆率可能太慢。)

    您可以承受什么误差(失调电压)?

    此处搜索 具有至少1V/ns 压摆率和最高5mV 失调电压的单位增益稳定电压反馈运算放大器。