This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:寻找最佳 TIA

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, OPA858, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956833/lmh32401-looking-for-the-best-tia

器件型号:LMH32401
主题中讨论的其他器件: OPA858OPA657

大家好、

你好。

在选择最佳跨阻放大器方面需要您的帮助。

我们的客户正在设计可测量高达100米的激光雷达。 现在、他们正在开发原型板。 那么、LMH32401是否是最适合这种情况的 IC? 但他们更喜欢模块。 我们是否有用于此的模块? 是否可以将样片模块发送给客户?

他们遇到了使用 OPA657和 OPA858的示例模块。 这些 TIA 似乎适用于 APD 二极管。 但它们需要 PIN 二极管、那么 LMH32401是否更合适? 或是否有更好的 TIA 可供使用?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    这将取决于几个因素、需要澄清的几个问题:

    光电二极管的输入电容是多少?

    2.所需的跨阻增益是多少? 他们想要实现多大的带宽?

    在光电二极管灌电流配置(负偏置电压)中使用时、LMH32401将展现最佳性能。 您是否对光电二极管使用拉电流或灌电流配置?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    对延迟答复表示歉意。

    以下是您询问的答案:

    光电二极管的输入电容是多少?

    答案-可以在9pF 和15pF 之间进行切换

    2.所需的跨阻增益是多少? 他们想要实现多大的带宽?

    答案-它将- 20K 或50K。


    在光电二极管灌电流配置(负偏置电压)中使用时、LMH32401将展现最佳性能。 您是否对光电二极管使用拉电流或灌电流配置?

    答案-客户将设计为正偏置电压。 作为跨阻放大器、它们可以使用 LMH32401、OPA858或 OPA657组件之一。 这三个组件的优点或缺点是什么?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    您的回复中未提及所需带宽、请在可能的情况下提供。 您能否提供将在此处使用的电源? 关于您提供的三种 TIA 选择、LMH32401与其他两种选择的区别最大、可能不适合您的设计。  

    首先、使用 LMH32401将最大跨阻增益限制为20k 欧姆。 此外、如果使用具有正偏置的 LMH32401、器件性能将受到限制(输出摆幅减小、过载恢复时间延长)。 一些潜在优势是、您将能够在两个互阻抗增益之间轻松切换、具有带声码控制的差分输出以及环境光消除功能。  

    现在、在 OPA858和 OPA657之间、我将列出一些优缺点、但在知道所需带宽之前、我将推迟推荐特定器件。 通过在  不需要额外滤波的情况下为 TIA 使用不必要的高 GBW 放大器、您的输出信号可能会产生更大的总体噪声。  

    OPA858的优势:

    • 更大的 GBW
    • 更低的宽带噪声
    • 更好的压摆率
    • 假设电源相同、则输出摆幅更大
    • 更大的输出驱动
    • 更低的输入电容
    • 断电特性

    OPA657的优势:

    • 更大的电源电压范围
    • 更低的功耗

     最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hasan!

    我将在收到客户关于带宽和电源的确认后立即通知您。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    客户将在80 KHz 和150 KHz 之间使用。 TIA 的 GBP 将为1.6GHz。

    占空比将介于0.1%和1%之间。 您还能解释一下 TIA 的“附加滤波”是什么意思吗?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    您所查看的器件远高于构建此跨阻电路所需的要求。 请注意、互阻抗增益不决定放大器的 GBP、而是决定电路的噪声增益(主要由输入和反馈电容器决定)。 您可以使用 此计算器 来确定放大器要求。  

    请注意、此计算器使用 Cin >> CF 这一假设、因此对于此特定用例、结果可能看起来有点偏。 如果我们像我在下面所做的那样进一步提高 TIA 增益、则可以解决此问题。 但此处需要注意的主要问题是、这些要求可通过 GBP < 1MHz 的放大器来满足。  

    通过额外的滤波、我只是想在您的 TIA 电路之后添加一个额外的低通滤波器。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hasan!

    艺术