This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IVC102U/2K5

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956673/ivc102u-2k5

器件型号:IVC102

T00851310 IVC102U/2K5   1000件  问题说明:

      我们在生产过程中发现了以下问题:

       1多个直流电压整合在一个封装 和不同的尾部中、请参阅附件。

 2:  较大的噪声波动,不 符合我们 的要求,测试值为90000-140000。

  3:  DC 被20XX 替代、噪音正常。

  请从 技术角度帮助您查看问题并分析原因。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    您能否展示您的测试电路?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison、

    将材料退回 TI 时、请遵循 TI.com 中规定的指南。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html?keyMatch=return%2520handling&tisearch=Search-EN-Everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请找到展示测试电路的附件、感谢 e2e.ti.com/.../_9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找附件、它与测试电路有关、希望您能尽快答复、感谢 e2e.ti.com/.../2043._9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    • 您能否指出哪个规格参数具有较大的噪声波动?
    • 您是否执行了 ABA 交换分析以确认在可疑 IC 之后观察到的异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请在下面找到有关问题的信息,希望您能及时回复,谢谢

    • 您能否指出哪个规格参数具有较大的噪声波动? 如果              使用1942 + 5批次和1832 + 5批次的器件  进行测试、  则噪音  将增加。  如果  在    其他 批次中更换部件、     则不会出现噪音 问题。  
    • 您是否执行了 ABA 交换分析以确认在可疑 IC 之后观察到的异常?        已重复执行 ABA 更换测试 以 消除 设计 问题 和 PCB 问题、  并且部件  确实有缺陷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    我想让这次讨论离线进行。

    我将通过您的电子邮件地址与您联系。