This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:增益误差因子和输入电阻值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965439/ina213-gain-error-factor-and-input-resister-value

器件型号:INA213
主题中讨论的其他器件: INA186

您好的支持团队。

我收到了客户的一些询问。

客户必须使用完整的系统来保护器件免受损坏、并且必须不可避免地增加输入电阻。

以下公式中的 rint 为1.3k-2kohm 时的计算结果是否可用?

如果不是、会发生什么情况?

目前、Rint 的值小于10欧姆。

如果您提供一些相关信息、我将不胜感激。

如果您有任何疑问、请告诉我。

感谢您的合作。

此致、
千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke、

    答案是肯定和否定的 第7.4.1节中的等式是适用的、INA213甚至有一个简化的表达式:

    但是、这些公式仅检查内部电阻处于数据表部分所述值的理想情况。 这里的问题是、您还需要考虑内部电阻的电势容差:

    这就是10Ω我们主张使用小电阻的原因、因为小于1 Ω 的电阻会在该容差范围内对所有这些可能性产生最小的影响。 使用高达1k 的电阻器值将会在测量中引入显著误差、即使您使用提供的公式规划了工作点、该公式中的 Rint 值也会按此容差摆动。  

    如果客户需要使用这种拓扑、我建议查看 INA186等器件、该器件具有电容耦合前端、限流电阻器对增益误差的影响较小。 请查看 此应用手册 以了解更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrews-san

    感谢您的快速回复。

    我还有其他一些问题。

    ±1σ Δ V 的标准偏差为±30%是否正确? 还是最大值和最小值?

    它是否还包括温度引起的变化?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    我认为30%是最大偏差。

    请不要忘记、内部电阻可能会显示温度系数、该系数可能与外部保护和滤波电阻器的温度系数有很大差异。 只要外部电阻器低于10R、内部温度系数的影响就会因内部匹配完美而消失、与内部+/-30%制造容差相同。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke、

    Kai 在这里的所有计数都是正确的。  

    列出的30%是这些电阻器的最大偏差。  

    关于内部增益网络的温度系数、我从未在"内幕揭秘"以在晶体管级别充分了解这一点、但我推测该增益网络的温度系数至少与器件的增益漂移相关、 这是最坏情况10ppm。 如 Kai 所指出、将外部电阻器保持在小于10Ω Ω 的值将在此处更有效地减少误差、因为电阻器内部相互修整、这就是器件达到数据表规格值的方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San Andrews-San

    感谢您的友好支持。

    我想向我的客户展示您提供的信息。

    此致、

    千兆