This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:共模工作范围

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, TIDA-00555, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953330/amc1100-common-mode-operating-range

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: TIDA-00555AMC1311

我计划在新设计中使用 AMC1100、但在了解器件的共模工作范围时遇到问题。

我想在 TIDA-00555等电路配置中感测交流电压 、其中 AMC1100采用隔离式电源。

  • 一方面、数据表中规定共模工作范围不应低于-0.16V。
  • 另一方面、在这种交流应用中、如果我将 GND1连接到 VINN 并使用完整的±250mV 差分输入电压范围、则 VINP 上的共模电压会降至-0.25V、这违反了之前的工作范围。

由于模拟输入电压的"绝对最大额定值"为 GND1-0.5V、我认为器件不会崩溃、但我想知道所有这些参数如何协同工作。  

我是否应将交流感应限制在 ±160mV 的输入范围内? 或者、我是否理解了错误?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  用这种方法来考虑-如果您将 AMC1100的 VINN 引脚连接到 GND1、基本上可以查看 VINP 上摆动+/-250mV 的单端信号、该信号相对于 GND1而言是绝对正确的。  如果 VINN 和 VINP 同时移动、您需要考虑-160mV 共模电压。  在这种情况下、-160mV +-250mV 可使您保持在-500mV 绝对最大电压电平以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在使用 AMC1100感应相位到中性点的过程中、信号质量存在问题。

    失真显示低频成分。 请参见下图。 我们尝试连接一个小型电容器

    以减少浮动高压侧+5V 产生的潜在噪声。 它只进一步加剧了这一问题。 5V 电源缝隙正常。

    由于 AMC1100在我们看来几乎是黑盒、您是否有任何进一步的提示? 非常感谢您的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erol、

    您的图片未显示。 请重试并使用文本框标题中的"回形针"按钮。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海开;

    这是下图。

    通过使用分压器和跟随器来提升 Vin-以产生失调电压,是否可以解决该问题?

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Voltage_5F00_Sensing.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erol、

    您能告诉我屏幕截图是在哪里拍摄的吗?  看起来像是50Hz、我怀疑它是两个输出引脚之一。  您能否提供设置原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    谢谢!

    它是在 Rseries=10kOhm、Rfeed=7.5kOhm、c=10nF 的 DA=差分放大器的输出端获取的。 它是50Hz fundammtal、顶部有开关纹波。

    该 DA 的输入是 AMC1100的输出。 AMC1100的信号通过一个2 x 3 Mohm 电阻器链、电阻为2 x 1.69kOhm

    中间位置(这两个1.69kOhm 电阻器上的电压输入到 ISO。 ISO 的 Vin-连接到 GND。 我想知道是不是

    ISO VN-的负极不会连接到 GND、而是使用后跟运算放大器电压跟随器的分压器将其升高、则电路可能工作。  

    然后、它会指出非线性。

    非常感谢!

    Erol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erol、

    您可以为我绘制此图吗?  使用画笔/纸张或白板手写画的照片很好。  我想尝试更好地理解这种情况。  您用于 VDD1的任何电源的 GND 也必须连接回 GND1 (引脚4)和1.69k 电阻器。  我不确定我是否遵循了您的意思、添加了运算放大器跟随器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我代表我的同事埃罗尔在这里作了回答。 这是我们的电流电路。

    -在第一级、我们将交流电压衰减至 AMC1100的+-250mV 模拟输入范围。

    -在第二级、我们将 AMC1100的+-2V 模拟差分输出转换为3V 单端输出、以便连接微控制器的 ADC。

    但是、我们在 VADC 输出失真处精确测量50Hz 交流波形的峰值、如以下示波器所示:

    我们认为我们没有违反 AMC1100的建议运行条件、因此我们实际上不知道发生了什么情况。

    我的同事 Erol 建议运算放大器跟随器电路采用该线程中建议的解决方案、为输入信号添加1V 偏移:

    <e2e.ti.com/.../669814

     感谢您的想法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    好的-现在我明白了。  另一个线程中的 AMC1311具有0-2V 输入范围、因此添加电平转换电路的想法是使双极交流信号进入该器件上单端输入的正确电压范围。

    您上面的图形看起来像是来自 MCU 的重建模拟信号- Y 轴刻度是多少?  代码?  电压?  VH_P 和 VH_N 中的电压电平是多少?  我相信您会在该配置中看到 AMC1100的输入存在一些偏移。  如果您将 AMC1100的引脚4连接在 R13和 R14之间而不是直接连接到引脚3、会得到什么结果?