This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6738:在 VGA R/G/B 中使用时应小心谨慎

Guru**** 2797375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6739, LMH6738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966026/lmh6738-what-should-be-careful-if-use-in-vga-r-g-b

器件型号:LMH6738
主题中讨论的其他器件:LMH6739

您好、先生、

我的客户对  VGA R/G/B 信号中使用的 LMH6738和 LMH6739感兴趣。

如果在该应用中使用、我们是否应该小心?

谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      这些器件适用于具有 R/G/B 输入信号的 VGA 分离器。 我还将介绍 THS73xx 系列(可用视频放大器列表)。 我会关注这些类型的应用的负载和分辨率。 客户是否有可公开或离线共享的初步原理图?

    谢谢、

    Sima