This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331-Q1:有关高电平到低电平转换响应时间的问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331-Q1, TL331B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965506/tl331-q1-question-about-response-time-for-high-to-low-transition

器件型号:TL331-Q1
主题中讨论的其他器件: TL331B-Q1

大家好、

我的客户询问有关从高到低转换的最坏情况响应时间值的问题。

您能否提供"图6-34的参考数据? 各种过驱、高电平到低电平转换的响应时间"、Ta=125摄氏度?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    图6-34适用于"B"版本。 他们是否询问原始 TL331-Q1或新 TL331B-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    抱歉、客户希望使用 TL331-Q1。

    您能否为 TL331-Q1提供以下信息?

    (1)温度与从高到低转换的时间间的关系

    (2) 高电平到低电平转换的最坏时间值

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    我已直接与您联系、现在将关闭此帖子。  

    此致、

    Joe