This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139-SP:输入负电压

Guru**** 2783285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, LM139A, LM139-SP, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965969/lm139-sp-input-negative-voltage

器件型号:LM139-SP
主题中讨论的其他器件:LM139LM139ALM339

尊敬的先生:

我的客户正在考虑负输入电压。

当在200us @-1.2V 期间向 LM139输入端子施加负电压时、如下图所示。

问题。

如果超过器件的输入电压范围(-0.3V 至+36V)、器件(LM139A)是否有可能损坏?

出现负输入电压时、解决方案是什么?

当 LM139输入引线暴露在持续负电压环境中时、是否会发生应力累积和损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是在谈论 LM139、LM139A 还是 LM139-SP?

    LM139/LM139A 数据表第7.1节的脚注(5)指出:

    输入电流流经寄生二极管接地、并将导通寄生晶体管、从而增加 ICC 并可能导致输出不正确。 当输入被移除时、正常运行恢复。

    只要您可以确保二极管电流限制在50mA、LM139/LM139A 就不会损坏。 LM139-SP 不允许电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    我要添加一个输入二极管钳位和迟滞:

    e2e.ti.com/.../dexter_5F00_lm139.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dexter、

    请参阅 LM339系列的第2.6至2.9节应用手册:

     LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 A)

    1 -输入电压最高可达36V、不会造成损坏。 但负电压会导致该通道或其他通道损坏和/或误操作。

    #2 -体二极管/结开始导通、电流在芯片中流动、而不应这样做。 这可能会导致该通道或其他通道运行不当。 根据可用电流、它还可能导致 SCR 型闩锁。 LM139系列容易受到负电压的影响。

    3 -取决于可用电流。 数据表显示为50mA、但我个人对该电平感到不舒服...但这正是他们当时使用的电流。  1.2V 会 损坏区域。 我会将电流限制为1mA 或更低。 通常、这是通过串联电阻完成的(如 Kai 所示)。

    如图所示的电路会在放大器输出毛刺为负时损坏比较器。 除非您可以保证放大器输出绝不会变为负值、即使在加电和断电期间也是如此、否则需要使用串联电阻器和负钳位。