This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA698:关于 OPA698限制器电压和 Vs 与故障模式

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959919/opa698-about-opa698-limiter-voltage-and-vs-and-failure-mode

器件型号:OPA698

你(们)好

①和②是有关在 Vs =+5V 时使用 OPA698的问题、如图2所示。

①What 数据表中的最小限幅器电压是否意味着?
这是否意味着您无法在低于+1.1V 的电压下削波?

② VCM 的定义是什么?
它是 Vcm = Vs/2吗?

③是使用 Vs =+ 5V 或 Vs =±5V 时的问题。
③What 某种值是在故障模式下输出的?
假设超过最大限制电压的值不会输出、是否安全?
或者输出电压是否接近 Vs?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制输出级的目的是达到一个提供低阻抗输出的控制电压、并快速从保持电压中恢复。 如果削波电压超过1.1V 负向余量、则该电路将无法正常运行、过驱进入负极侧的恢复时间将更长

    在浮动输入削波限值的背景下、VCM 实际上是两个电源设置之间的平均值、与内部限值相关的+/-delta 值、如果不努力从外部设置这些控制限值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我理解您的解释。
    另一方面、③呢?
    我认为这取决于失败模式、但如果您能向我们提供您的意见、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太清楚您的故障模式是什么意思。 如果您的意思是当输出尝试超过限制电压时、则输出将被削波为所设置的限制电压。 您可以在数据表的以下图表中看到这方面的示例:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    解释不够。
    如果器件(OPA698)发生故障、是否有可能输出超过限压的电压?
    例如、假设您使用的电源电压为±5V、限制电压为1.8V 和0V。
    在这种情况下、这是否意味着输出电压将随时为1.8V 或更低? (包括 OPA698分段的情况)
    当 OPA698失败时、是否有可能不限制电压、输出1.8V 或更高的电压?
    我担心 OPA698输出1.8V 或更高的电压、连接的器件将被销毁。
    如果您有 OPA698内部电路的示意图、如果您也能在此基础上向我们提供您的意见、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    如果器件损坏或在其工作条件之外使用、我们无法保证器件能够正常工作。 您能否澄清您希望发生哪种类型的故障或故障分类?

    最棒的

    Hasan Babiker