This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:OPA211的反相应用失败

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA211, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965573/opa211-inverting-application-of-opa211-failure

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件: OPA365

使用 PSpice 仿真时、OPA211的输出错误。

将其替换为 OPA365时、结果是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您错过了 OPA211的输入 VCM 要求。 V+节点为0.227V、V4发生器需要以2.5V 的直流偏置。 请尝试以下操作。  

    我在 V+上配置了200|||2k 欧姆的2.5V 电压、直流偏置了发生器2.5V 电压、上面摆着100mV 电压。 我想您正在以50kHz 的频率进行方波、请参阅随附的仿真。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA211-12182020.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Raymond

    你的答复解决了我的问题。我还有其他问题。

    1、我的电路用于逆变器低侧相脚的电流测量。

    电流采样的精度非常高(0.1%或更高)。

    什么是最佳拓扑?

    我想使用 OPA365代替 OPA211。

    2、我想知道 两个分立式运算放大器和集成式运算放大器之间的差异。

    例如、无论价格如何、两个 OPA211和一个 OPA2211。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1、我的电路用于逆变器低侧相脚的电流测量。 电流采样的精度非常高(0.1%或更高)。 最佳拓扑是什么?

    请查看以下主题。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/704915

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu474/tidu474.pdf?ts=1608163465227&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/891120

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/818894

    从您所展示的图表中、这将是上述技术之一的最佳选择。 对于交流应用、使用交流电流互感器、但如果您希望精度优于0.1%、则可能需要使用电流感应方法。 如果您需要非常高的精度、则可以使用仪表放大器。 以下是问题。

    如果应用是高交流电压三相电流测量、则电流互感器可能是电流测量的最佳选择。  如果您不想使用 Rogowski 线圈方法(工作原理相同、但封装类型不同)、可以在市场上制造或购买电流互感器。  

    Rshunt 电阻中有位置2和3、电阻可能非常低。 为了准确测量电流、您将考虑差分输入测量。 由于这是交流电流测量、因此您可能希望在整个电流范围(低到高、误差小于0.1%)内保持测量精度。 此外、Rshunt 值可能很小、您的输出电流电路将需要一些增益。  

     如果位置2连接到中性点并接地(取决于应用)、则可以使用您正在使用的运算放大器电路。 如果最大 每个相位的电流以1Arms 运行、小于0.1%的电流将小于1mArms。 可能很难实现精度、因为接地噪声将高于此值。 如果每个相位以10Arms 运行、则可以执行该操作。 但差分感应方法仍然优于单端电流测量。  

    2.我想知道 两个分立式运算放大器和集成式运算放大器之间的差异。  两个 OPA211 和一个 OPA2211

    双封装或单封装运算放大器之间不应存在很大差异、例如 OPA211与 OPA2211 (电路设计相同)。 请注意数据表第6.4和6.5节中介绍的不同封装类型热阻的热性能信息。 您可能需要为您的应用选择较低的油脂 C/W 封装。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond