This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3062:关于 THS3062的电源

Guru**** 2384840 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3062, THS4631
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965513/ths3062-about-the-power-supplies-of-ths3062

器件型号:THS3062
主题中讨论的其他器件: THS4631

尊敬的 TI 专家:

   我现在使用+18.5V 和-13V 作为 THS3062和 THS4631的电源。

  现在、我想知道是否可以使用+23V 和-8V 作为 THS3062 和 THS4631的电源?

最好

亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

      在数据表中、在标题为绝对最大额定值和建议运行条件的部分中:  

    THS3062

    THS4631

    因此、对于这两个器件、您可以使用+23V 和-8V 的双电源。 但是、这些电源(31V)高于建议的30V 电源、而更接近绝对最大额定值33V。 因此、数据表中列出的规格在这些电源上不能得到保证。 如果您希望处于建议的范围内、则可以选择使用+22.5V 和-7.5V。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的回复!

    最好

    亚涛