This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2062M-D:+/- 9V 电源的最大电压摆幅

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2062M, TLC2252M, TLC2262AM, OPA2171-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962778/tle2062m-d-maximum-voltage-swing-for-a---9v-supply

器件型号:TLE2062M-D
主题中讨论的其他器件:TLE2062MTLC2252MTLC2262AMOPA2171-EP

使用 +/- 9V 电源时、可实现的最大电压摆幅是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    对于39页冗余 电气特性、这无疑是一个问题。

    相对于电源轨的输出电压将基于输出电流(VCC 值变化很小)。 例如、10k 负载和+/-5V VCC 的典型 VOM+为3.7V (因此、这是一个370uA 输出电流的示例、其结果为 VCC+- 1.3V。 因此、+/-9V 时的370uA 输出电流为9V - 1.3V = 7.7V

    两个 VCC 值和两个负载值、可提供数据表中指定的4个输出电流。 应用负载电流是否接近数据表中的任何电流?

    如果问题是基于对输出摆幅过大的担心、则需要完全不同的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您的回答。 客户 喜欢 TLE2062M 的电流消耗、脚印、温度范围、高输入阻抗和 J-FET 输入、我们是否有一款类似的器件、该器件可在至少+/- 9Vdc 的电压范围内运行、具有轨到轨输出?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    该搜索结果为零。 如果我将电源电压降低至+/-8V、则会得出两个结果。 TLC2262AM、TLC2252M。 CDIP8.

    如果我包含所有封装、 则 OPA2171-EP 将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    非常感谢您的建议。

    此致、

    Danilo