This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG112:ESD 额定值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958423/log112-esd-rating

器件型号:LOG112

大家好、

我们的一位客户收到 LOG112的质量报告、表示该器件进行了 HBM 测试。 但是、我们无法在其数据表中找到相关信息。 我们可以代表他们请求 ESD 信息吗?


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我们可以代表他们请求 ESD 信息吗?

    HBM 的 ESD 等级为2kV、这是一项标准要求、但我将在周一对此部分进行确认。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我们是否可以要求后续行动? 我们能否与客户确认 HBM 的 LOG112 ESD 额定值确实为2kV?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    鉴定报告表明 LOG112通过了1kV HMB (满足当前 JEDEC HBM 要求)、但未满足2kV HBM。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond