This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA146:消除放大级的失调电压

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: INA146, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960174/ina146-removing-the-offset-from-the-amplification-stage

器件型号:INA146
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好。

我有一个使用 INA146的交流电流读取器原型。 我使用偏移2.5V 基准、最大峰值约为70V 标记(~50V RMS)。

我需要验证的一个方面是如何最好地部分移除偏移、以便在放大部分中它围绕中点粘滞。 我使用了2700K 电阻器、但可能有更好的方法吗? 我还不确定这将如何影响精度、最终计算、以及如果我更好地使用失调电压、减少放大、并最终降低 ADC 读取时的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 我正在尝试了解您希望在您的电路中实现的目标。 您能否帮助回答/确认以下问题?:

    • INA146电源? 12V 单电源?
    • 输入差分电压范围? 峰值为70V 的正弦波?  
    • 输入信号频率?
    • 输入共模电压?  
    • 引脚1上的基准电压? 2.5V?
    • 总增益? 430V/V?
    • 您的预期输出是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您可以通过以下链接下载 INA146的 PSpice 模型。 您可以将模型导入 LTSpice 仿真工具。  

    https://www.ti.com/product/INA146#design-development##design-tools-simulation

    我将仿真 TINA-TI 中的电路。 根据您的原理图、电路增益为1+R8/R27或1+43k/100=431V/V、对于70Vp-p 输入来说、这是有点高的。 在仿真中、我在最后一级将输出降低至+/-2V、并设置 Vref = 0。

    您能否查看电路并就您的要求向我们提供一些意见? 是否要在正弦波中从0-5V 获得输出、请参阅数据表的图6? 目前、我不清楚您的要求是什么。 如果您想去除直流偏移、可以在输出端使用电容耦合。  

    BTW 时、输出正弦波会因 LTSpice 仿真而失真。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA146-50Vrms-11302020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V 电源。

    输入频率为1-200Hz、基准电压为2.5V、输出将在0-5V 之间理想摆幅。

    不过、问题是第二个运算放大器产生寄生偏移、可以通过减小 ADC 可用的范围来忽略该偏移、也可以尝试处理该偏移、例如 Vo 引脚上的电阻。 电阻器的问题是它看起来非常敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不能跟随您的电路、它看起来被切断了、但它也使用分离电源、因此不是所需的(请参阅上面的 LTSPICE 图片)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在使用上面的 PSpice。 首先、没有显示0.9V 偏移的偏移电阻器。 ADC 将使用半 vref 的两倍基准、即2.5V。 因此、对于低于的图像、必须降低增益或减小偏移(或理想情况下移除!)。



    尝试将失调电压拉至0.2V 以下不起作用、它会舍入该值。

    调整这些值、使其保持在0.2V 以上。 这是我管理过的最好的。 0.2/2.5 = 8%的分辨率损耗(没关系)。


    它似乎对 R4/10000k 电阻非常敏感。 也许有更好的方法、也许没有。 这就是问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您是否能够尝试以下电路?

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    就像塔马拉一样,我并不完全清楚你要做的是什么:-)

    R25是50MR 分流器吗? 您想测量该分流器上的压降吗? 共模电压是50Vrms? 双极还是单极?

    您要测量的电流是多少? 共模电压到底是多少?

    Kai