This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631DGNEVM:关于大电流运行

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4631
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959265/ths4631dgnevm-about-large-current-operation

器件型号:THS4631DGNEVM
主题中讨论的其他器件:THS4631

在下图所示的条件下进行评估。
此时、侧(2引脚)不会变为0V。
换句话说、虚短路不会保持。
此器件识别出其流速可高达95mA、但您能告诉我这种情况的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、THS4631应该能够达到这里所需的输出电流(大约73mA)。 什么是驱动您的输入? THS4631在这里驱动什么负载?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    很抱歉、Vin 错误。
    正确的值为1.875VDC (约62.5mA)。
    负载处于 AD8336的+(4引脚)范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入是稳压电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是测试电路吗? 或者这个奇怪电路的用途是什么? 请说明:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    这是电流测量电路的一部分。
    (此电路将电流转换为电压。)
    我使用稳压电源进行评估。

    我想测量62.5mA 的电流、但 THS4631不能按预期工作。

    我想知道造成这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../user_5F00_ths4631.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供仿真文件。


    我还尝试了仿真、但结果与我的测试板不匹配。
    在测试板上、"负极引脚"约为100mV。

    条件将发生变化、
    如果在仿真中将"VG1"设置为2.4V、则"负极引脚"将约为100mV。
    这与我的测试板类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、该器件在100欧姆负载下的输出摆幅限制如下:

    请注意、这些值适用于+/- 5V 电源。 在高温条件下、+/-12V 时的输出摆幅可在输出端限制为+/- 6.5V。 进一步增加耗材将解决此问题。

    最棒的

    Hasan Babiker   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我们通过在仿真中将电源电压更改为±15V 来确认其工作正常。
    我还注意到我的评估电路不正确。
    实际上、RL = 200Ω Ω 已在板上。
    我应该从一开始就注意到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于进行了更新、200欧姆负载有助于更好地解释摆幅限制。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但为什么使用反相放大器这么复杂? 为什么不使用同相放大器并简单地放大30R 分流器上的压降?

    Kai