This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301输出纹波问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965540/amc1301-amc1301-output-ripple-issue

器件型号:AMC1301

嗨、大家好

AMC1301用于感测交流输入电压。 滤波后、VAC1_LINE 和 VAC1_NEUTRA 直接输入到 MCU、AGND 连接到 AC1_SGND。 R159和 R160未焊接、当 C156和 C157为0.1uF 时、VAC1_LINE 和 VAC1_NEUTRA 会产生较大的纹波。 移除 C156和 C157后、纹波消失。 用4700pF 替换后、纹波变小、但仍然存在。
从 AMC1301数据表可以看出、隔离式运算放大器的输出没有接地电容。 这两个接地是否必要? 产生纹波的原因是什么?

测试波形:

移除 C156、C157、CH1:VAC1_LINE 和 VAC1_NEUTRA    CH2:电阻串采样 Vac

2.  C156、C157 4700pF、CH1:VAC1_LINE 和 VAC1_NEUTRA CH2:电阻串采样 Vac

3.C156、C157:0.1uF CH1:VAC1_LINE 和 VAC1_NEUTRA CH2:电阻串采样 Vac


 

谢谢

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    由于容性负载过高(相位裕度的下降)、AMC1301的输出运算放大器会变得不稳定并出现振荡:-(

    不建议在输出与信号接地之间安装电容器。

    如果您希望增强共模滤波、可以按此处所述执行该操作:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    正如 Kai 所说、这很可能是由于输出的容性负载造成的。 不应需要共模滤波电容器、但如果要使用共模滤波电容器、则应将其限制为比差分电容器 C431小十倍频。  

    谢谢 Kai!